Operator CameraGrayAreaFull

Operator Library: Hardware Platform

このオペレータは、Camera Link FullコンフィギュレーションモードのモノクロエリアスキャンカメラとVisualApplets間の画像データインターフェースを表します。 このオペレータには、CAMタイプのVisualAppletsリソースが2つ必要です。 リソースはオペレータによって自動的に占有されます。 このオペレータでは両方のカメラポート(ポートAおよびポートB)が使用されます。 詳細については、「Allocation of Device Resources」を確認してください。

このオペレーターは、Camera Link規格で指定されたさまざまなデータフォーマットをサポートするように設定できます。 カメラオペレーターをカメラで使用されているのと同じモードに設定するには、パラメータFullModeを使用します。 さらに、リンクをさまざまなBit Widthに設定できます。 次の表は、パラメータFullMode、そのアクセスタイプ、Bit Width、およびParallelismの許可される組み合わせを示しています。

FullMode FullModeへのアクセス Bit Width Parallelism
Tap8x8bit Dynamic/Static 8 8
Tap8x8bit Dynamic/Static 8 16
Tap10x8bit Dynamic/Static 8 8
Tap10x8bit Dynamic/Static 8 16
Tap8x10bit Static 10 12

Parallelismに8を使用する場合、カメラのデータレートがオペレーターの出力リンクの利用可能な帯域幅を超える可能性があることに注意してください。 microEnable IVフレームグラバーでは、Parallelismが8のときのリンクの理論上の帯域幅は500MPixel/sです。 Camera LinkのFullコンフィギュレーションモードでは、最大850MPixel/sを転送できます。

Bit WidthおよびParallelismのほかに、出力リンクの最大可能な画像寸法を指定する必要があります。 ただし、実際に転送される画像のサイズはこれより小さい場合がありますが、このパラメータで設定した最大値を超えてはなりません。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Output Link O、画像データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Output Link O
Bit Width {8, 10, 12, 14, 16}1
Arithmetic unsigned
Parallelism {8, 12, 16}}2
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

1 2

Bit Width、Parallelism、およびパラメータ設定のすべての組み合わせが許可されているわけではありません。 上記の表を参照してください。

パラメーター

DvalMode
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default DVAL_Enabled
範囲 {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled}

このパラメータをDVAL_Disabledに設定することにより、Camera Link仕様に完全に準拠していないカメラをサポートすることができます。 無効モードでは、制御信号LvalおよびFvalを使用してピクセルがデコードされます。 有効モードでは、追加のDVAL信号が使用されます。 通常、ユーザーはこのパラメータを変更しないでください。

FullMode
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default Tap8x8bit
範囲 {Tap8x8bit, Tap10x8bit, Tap8x10bit}

このパラメータは、接続されたカメラのデータフォーマットを指定します。 フォーマットはカメラの設定と一致している必要があります。

Bit Width、Parallelism、およびパラメータ設定のすべての組み合わせが許可されているわけではありません。 上記の表を参照してください。

使用例

オペレータCameraGrayAreaFullの使用方法は、以下の例に示されています。

  • 'Laser Triangulation'

    例 - High Speedかつ頑健なレーザーライン検出アルゴリズム。 このアルゴリズムは、サブピクセル精度の結果を得るために重心座標を決定します。